Rotex_Daikin_Brand_Change_H870px.jpg

Wir stellen die Weichen für die Zukunft

Die weltweite Nr. 1 bei Wärmepumpen mit 45 Jahren Heiztechnik-Erfahrung. 
Ab Januar 2020 wird die DAIKIN Gruppe mit EINER starken Heizungsmarke in Deutschland auftreten. Die ROTEX Produkte werden einen neuen Namen tragen: DAIKIN.

ROTEX wird DAIKIN - DAIKIN ist Heiztechnik

Georg_Bluemel.jpg

Für ROTEX Kunden bleibt alles gleich

„Für die Kunden von ROTEX hat der Markenwechsel keinen Einfluss auf die Zusammenarbeit“, wie ROTEX Geschäftsführer Georg Blümel betont. 

ROTEX wird seine Kunden weiterhin unverändert von Güglingen aus beliefern und den gewohnten Serviceumfang beibehalten. „Durch den Markenwechsel können unsere Kunden von der Stärke einer globalen Marke profitieren“, bekräftigt Georg Blümel. 

Daikin-Product-Composition.jpg

Breiteres Produktangebot

Die ISH im März 2019 war der Startschuss für die Umstellung der Marke. Hier zeigte DAIKIN Europe zusammen mit ihren deutschen Tochterunternehmen ROTEX Heating Systems und DAIKIN Airconditioning Germany starke Präsenz. 

Die Umstellung erfolgt bis Januar 2020 in mehreren Schritten. Nach der Übergangsphase erfolgt die komplette Umstellung auf die Market DAIKIN zum 31.12.2019. 

Das Produktportfolio wird mit der Marke DAIKIN unverändert weitergeführt und sogar erweitert. Zwei Ausnahmen bilden Heizöltanks und Regenwasserspeicher, die weiterhin unter dem Namen ROTEX verkauft werden. 

Altherma_3_HHT_LP_800x800px.jpg

Wegweisende Effizienz bei Hochtemperatur:
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe
DAIKIN Altherma 3 H HT

  • 70 °C Vorlauftemperatur bei –15 °C
  • Energieeffizienzklasse A+++, COP > 5
  • Montage ohne Kälteschein
  • Mit klimaschonendem Kältemittel R-32
  • Mit 12, 14 oder 16 kW Heizleistung

Keiner baut und verkauft in Europa mehr Wärmepumpen als DAIKIN.

RZ 23-6-10 Brand Change-Kampagne - Signet 600x175px.png

Wir sind Ihr verlässlicher Partner: 
Für ROTEX Kunden bleibt alles gleich

ROTEX-Gueglingen.jpg

ROTEX ein starker Partner – Kompetenz in der Heizungstechnik

ROTEX ist Hersteller und Anbieter kompletter, innovativer und umweltschonender Heizungssysteme – und das mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Seit 1973 steht die Marke ROTEX für Innovation und Know-how in der Heizungstechnik. Die Geschichte von ROTEX ist durch zahlreiche marktverändernde Innovationen geprägt, beispielsweise geruchsgesperrte Heizöltanks oder den ersten Ölbrennwertkessel ROTEX A1. Seit zehn Jahren ist ROTEX Mitglied der DAIKIN Gruppe und hat als eines der weltweiten Kompetenzzentren für Heizungstechnik den Aufbau des DAIKIN Heiztechnik-Portfolios maßgeblich mitgestaltet. Dadurch wurde ROTEX in Deutschland zu einem der Pioniere der Wärmepumpentechnologie. „Die Marke DAIKIN steht als weltweiter Marktführer für höchste Kompetenz in der Heiz- und Kältetechnik, sowie eine klare Serviceorientierung. Der Markenwechsel von ROTEX auf DAIKIN gibt unseren Kunden die Sicherheit, bei einem globalen Technologieführer auch langfristig immer gut aufgehoben zu sein“, so ROTEX Geschäftsführer Georg Blümel. 

Die DAIKIN Gruppe: Weltmarktführer für Heizen, Kühlen und Kältetechnik

Durch die Zugehörigkeit zur DAIKIN Gruppe ist ROTEX seit zehn Jahren Teil des weltweiten Marktführers für Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik. DAIKIN zählt zu den 25 wertvollsten japanischen Marken (Quelle: Interbrand „Best Japan’s Brands 2018“) und in den vergangenen Jahren wurde DAIKIN Industries Ltd. mehrfach von Clarivate Analytics, vormals ein Geschäftsbereich von Thomson Reuters, als einer der „Top 100 Global Innovators“ ausgezeichnet. Das japanische Unternehmen ist weltweit der einzige Hersteller, der alle wichtigen Komponenten wie Kältemittel, Kompressoren und Elektronik selbst entwickelt und produziert. 

Starkes Netzwerk für Entwicklung und Service 

Mit über 70.000 Mitarbeiter/Innen in über 150 Ländern hat DAIKIN im Jahr 2017 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro erzielt. Die EMEA Region zählt dabei zu den wichtigsten Märkten. Dazu gehört vor allem ein starkes, erfolgreiches Netzwerk an Tochtergesellschaften in Europa. Ein wichtiger Meilenstein ist der Ausbau der Heizungssparte in Europa unter einer starken Marke DAIKIN ab Januar 2020. So werden auch die ROTEX Produkte den Namen DAIKIN tragen und damit in Deutschland bis Ende 2019 nur noch DAIKIN gebrandete Produkte vermarktet. Weiterhin wird DAIKIN seinen Kundensupport ausbauen und verbessern.

 

RZ 23-6-10 Brand Change-Kampagne - Signet 600x175px.png

Noch mehr Chancen
mit einer globalen Marke

ROTEX Webseite

Weitere Informationen zu ROTEX (bis Ende 2019)

Mehr erfahren

ROTEX Heizsysteme

Effizient Heizen und Kühlen

Mehr erfahren

Fachinformationen

Spezielle Informationen für Handwerker und Fachkunden

Mehr erfahren